This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT14:A/B 输入的最大上升时间值缺失

Guru**** 2506465 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT14, SN65MLVD047, DS90LV011A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1076193/sn65lvdt14-max-rise-time-value-for-a-b-inputs-missing

部件号:SN65LVDT14
线程中讨论的其它部件: SN65MLVD047DS90LV011A

您好,

我想知道 SN65LVDT14 IC 在过渡期间 A 和 B 输入是否有最长的上升和下降时间? 或者,A 和 B 差分输入是否有一些磁滞,这不会导致问题。

 我 不确定我们使用的发射收发器(SN65MLVD047)是否具有足够快的从低到高,从高到低的过渡时间。

请给出建议。

谢谢,致以诚挚的问候,

克劳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克劳斯:

    您在这里使用的是什么 LVDS 拓扑? 如果是指向点,我建议使用 DS90LV011A 等驱动程序。 SN65LVDT14确实有一些滞后,但 在   最坏的情况下,SN65MLVD047可能有点太慢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Malik,谢谢您的回复。  我们在最慢的应用中尝试使用差分探针测量工作台上的波形。 参见下文。 这是通过接收器 IC 引脚(SN65LVDT14)上的差分探头测得的时钟信号,该信号由 SN65MLVD047 IC 驱动。

    从 SN65LVDT14的最大阈值(+100 mV 和-100 mV)的转换值大约为74 nsec。 除非我解释错误? 它是否应该是+50mV -->-50mV,从而产生100 mV 摆幅,反之亦然? 如果是这种情况,过渡时间将接近40 nsec。

    我们是否知道接收器 IC (SN65LVDT14)的规格是什么? 这是否违反了过渡期?

    Scopeshot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克劳斯:

    上升时间应在边缘的20%到80%之间测量。 据我所知 ,SN65LVDT14没有特定的输入上升时间规范,但 一般经验是上升时间不应大于 接收器输入时测得的比特时间的50%。 在数据 速率高于100 Mbps 的情况下,SN65MLVD047边缘速度太慢(这也取决于 传输 介质)。   

    您是否看到了一 个特定问题?