Other Parts Discussed in Thread: MAX3243E, MAX3243
“线程: 测试, MAX3243”中讨论的其它部件
大家好,
我的一位客户正在评估 MAX3243E,该产品具有针对其新产品的自动关机模式。
当启用自动关机模式(FORCEON=L,/FORCEOFF=H)时,它们的回路测试(将 RIN5 (8针)与 DOUT3 (11号)短路)失败。
当 使用/FORCEOFF=L 禁用自动关机模式时,回路测试通过
相关 E2E 线程
说:“环回不会发生这种问题。 TX_OUT 将输出至少30 µs 的有效信号,这将使收发器脱离断电模式。”
我认为这意味着,只要 Rin 在 MAX3243E 通电之前对被测设备短路,MAX3243E 就不会进入自动断电模式。
我的理解是否正确?
此外,您还想知道为什么在启用自动关机模式时,它们的回环测试失败?
请你作出答复。
此致,
卡祖亚。