This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243E:MAX3243E 何时通过自动关机功能进入关机模式?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3243E, MAX3243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1075406/max3243e-when-does-max3243e-go-into-power-off-mode-by-auto-powerdown-feature

部件号:MAX3243E
“线程: 测试MAX3243”中讨论的其它部件

大家好,

我的一位客户正在评估 MAX3243E,该产品具有针对其新产品的自动关机模式。

当启用自动关机模式(FORCEON=L,/FORCEOFF=H)时,它们的回路测试(将 RIN5 (8针)与 DOUT3 (11号)短路)失败。

当 使用/FORCEOFF=L 禁用自动关机模式时,回路测试通过

相关 E2E 线程

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1015120/max3243e-how-to-communicate-between-two-auto-powerdown-rs232-transceiver?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=MAX3243%20Loop

说:“环回不会发生这种问题。 TX_OUT 将输出至少30 µs 的有效信号,这将使收发器脱离断电模式。”

我认为这意味着,只要 Rin 在 MAX3243E 通电之前对被测设备短路,MAX3243E 就不会进入自动断电模式。

我的理解是否正确?

此外,您还想知道为什么在启用自动关机模式时,它们的回环测试失败?

请你作出答复。

此致,

卡祖亚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kazuya,

    您的理解在这里似乎是正确的。 当驱动程序输出和接收器输入连接在一起时,不应自动断电,因为回送接收器将始终具有有效的输入。 其中一种可能不是这种情况的原因是设备之前被强制关闭(/FORCEOFF=L),这将使驱动程序处于高 z 状态。 如果设备进入自动关机模式,驱动程序可能会保持此状态。 为避免这种情况,/FORCEOFF 在通电后不应保持高位,否则 FORCEON 可能被脉冲高以确保驱动器处于激活状态。  

    您能否确认成功回路测试的状态? 如果使用/FORCEOFF=L,我将不会有数据通过设备,因为驱动程序和接收器(保存2B)处于非活动状态。  

    此致,
    埃里克·肖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    非常感谢您的回复。
    是。回路测试成功,但自动关机模式除外。

    客户将/FORCEOFF 连接到 VCC,并将 FORCEON 直接连接到 GND。
    正如您所说的,一旦 MAX3243处于断电模式,驱动程序输出将永远不会激活
    因为在测试中,Rin 电压始终低于+/-2.7V。  因此测试将失败。

    MAX3243是否有任何方法可以从断电模式恢复到正常模式
    除了 FORCEON 或/FORCEOFF 控制?

    再次非常感谢,致以诚挚的问候,

    卡祖亚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kazuya,

    将收发器恢复到正常模式的唯一另一种方法是将有效的 RS-232电压应用到其中一个接收器输入。 是否可以将回送接收器输入或其他一些输入短路到5V 以进行此测试? 这可用于手动强制正常模式,模式控制引脚如您所述绑定。  

    此致,
    埃里克·肖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    非常感谢您的回复。
    回复对客户和我都很有帮助。

    再次感谢,致以诚挚的问候,

    卡祖亚。