This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 C 型引脚的 ESD 保护器

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06-Q1, TPD1E01B04-Q1, TPD1E05U06-Q1, TPD1E10B06-Q1, TPD1E05U06, TPS25740B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1075317/esd-protector-for-type-c-pins

主题中讨论的其他部件:TPD4E05U06-Q1TPD1E01B04-Q1TPD1E05U06-Q1TPD1E10B06-Q1ABSTPD1E05U06TPS25740B

您好,

我在 ESD 保护设备上搜索 Type-C 的 CCX,DM 和 DP 针脚。  

我想知道这些针脚的额定工作电压是多少?  ESD 保护装置的最大夹紧电压应该是多少?

我正在寻找符合汽车要求的设备。 你有什么建议吗?

最佳

Mehmet Coban

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅赫迈特,

    CC 引脚的最大工作电压为5 V,DP/DM 为3.3 V。最大夹紧电压取决于您保护的设备。 某些 USB 控制器/调节器比其他 USB 控制器/调节器更敏感。 您能否共享您要保护的设备?  

    以下是一些附加信息的指南:  

    此致,

    马特·史密斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

    非常感谢您的回复。 这将是一个 USB Type-C 充电器项目。 我计划使用 TPS25858QRPQRQ1。 如您所见,IC 内部没有 ESD 保护。 因此,我必须使用外部 ESD 设备进行保护。

    它正在写入 CCX,DM,DP 引脚的绝对最大额定值为6V。  

    我认为很难找到一个具有合适这些引脚的 ESD 设备。

    再次感谢,

    此致

    Mehmet Coban

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅赫迈特,

    由于每个连接器有4个 CC 和 DP/DM 引脚,因此您可以使用4通道 TPD4E05U06-Q1设备同时保护所有这些引脚。

    您还可以在每个引脚上使用单通道设备。  对于 CC 引脚,我将使用 TPD1E05U06-Q1。 对于 DP/DM 引脚,我会使用 TPD1E01B04-Q1,这将提供更好的夹持性能。  

    您也可以使用 TPD1E10B06-Q1保护 Vbus 引脚。  

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

    但这些 ESD 器件的夹持电压高于6V。 如您所见,TPS25858QRPQRQ1 IC 的绝对最大额定值为6V。

    所以,我有点困惑。

    此致,

    梅赫迈特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅赫迈特,

    大多数 IC 数据表的 ABS 最大额定值是恒定直流电压。 虽然最佳做法是在 TIS ABS 最大值下保持夹紧电压,但瞬态 ABS 最大电压将更高。 通常,这是通过使用传输线路脉冲(TLP)来测量的,但大多数 IC 的规格并不常见。 就 TI 当前的产品组合而言,这些是此应用的最佳二极管,并已被证明可以在其他类似应用中正常工作。 您可以在本 参考设计中看到 ,TPD1E05U06用于保护  TPS25740B 上的 CC 线路,其 ABS 最大电压为6 V  

    此致,

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我明白了 Matt。

    非常感谢!

    此致,

    梅赫迈特