Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06-Q1, TPD1E01B04-Q1, TPD1E05U06-Q1, TPD1E10B06-Q1, TPD1E05U06, TPS25740B
您好,
我在 ESD 保护设备上搜索 Type-C 的 CCX,DM 和 DP 针脚。
我想知道这些针脚的额定工作电压是多少? ESD 保护装置的最大夹紧电压应该是多少?
我正在寻找符合汽车要求的设备。 你有什么建议吗?
最佳
Mehmet Coban
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06-Q1, TPD1E01B04-Q1, TPD1E05U06-Q1, TPD1E10B06-Q1, TPD1E05U06, TPS25740B
您好,
我在 ESD 保护设备上搜索 Type-C 的 CCX,DM 和 DP 针脚。
我想知道这些针脚的额定工作电压是多少? ESD 保护装置的最大夹紧电压应该是多少?
我正在寻找符合汽车要求的设备。 你有什么建议吗?
最佳
Mehmet Coban
您好,梅赫迈特,
CC 引脚的最大工作电压为5 V,DP/DM 为3.3 V。最大夹紧电压取决于您保护的设备。 某些 USB 控制器/调节器比其他 USB 控制器/调节器更敏感。 您能否共享您要保护的设备?
以下是一些附加信息的指南:
此致,
马特·史密斯
您好,Matt,
非常感谢您的回复。 这将是一个 USB Type-C 充电器项目。 我计划使用 TPS25858QRPQRQ1。 如您所见,IC 内部没有 ESD 保护。 因此,我必须使用外部 ESD 设备进行保护。
它正在写入 CCX,DM,DP 引脚的绝对最大额定值为6V。
我认为很难找到一个具有合适这些引脚的 ESD 设备。
再次感谢,
此致
Mehmet Coban
您好,梅赫迈特,
由于每个连接器有4个 CC 和 DP/DM 引脚,因此您可以使用4通道 TPD4E05U06-Q1设备同时保护所有这些引脚。
您还可以在每个引脚上使用单通道设备。 对于 CC 引脚,我将使用 TPD1E05U06-Q1。 对于 DP/DM 引脚,我会使用 TPD1E01B04-Q1,这将提供更好的夹持性能。
您也可以使用 TPD1E10B06-Q1保护 Vbus 引脚。
此致,
马特
您好,梅赫迈特,
大多数 IC 数据表的 ABS 最大额定值是恒定直流电压。 虽然最佳做法是在 TIS ABS 最大值下保持夹紧电压,但瞬态 ABS 最大电压将更高。 通常,这是通过使用传输线路脉冲(TLP)来测量的,但大多数 IC 的规格并不常见。 就 TI 当前的产品组合而言,这些是此应用的最佳二极管,并已被证明可以在其他类似应用中正常工作。 您可以在本 参考设计中看到 ,TPD1E05U06用于保护 TPS25740B 上的 CC 线路,其 ABS 最大电压为6 V
此致,
马特