This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:PRBS 发生器设置

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1074878/ds250df410-prbs-generator-setting

部件号:DS250DF410

你(们)好

我想问你一些问题,如下所示。

尽管我的客户一直在尝试使用 PRBS 功能,但他们尚未获得输出 PN 模式信号。

他们使用“SNLU182B 6.22”设置寄存器设置。

Q1)关于 PRBS 模式的输出位速率,该速率是固定在特定速率上吗?

问题2)客户的设置顺序如下。 这是正确的吗?

添加       数据

-----

2时       04分

30小时       01小时

1时10分        

79小时       00分

79小时       20分

30小时       00分

30小时       08分

1时       80分

9时       20分

感谢您的支持。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确认有有效的输入信号发送到正在排队的重新计时频道,其 CDR 已锁定。

    此致,

    罗德里戈·纳塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈-桑,您好!

    感谢你的回复。

    请允许我确认。

    顺便说一下,关于我的两个问题,你会给我评论吗?

    此致,

    高统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈-桑,

    我已确认客户的输入信号。

    客户不使用输入信号,也就是说没有输入信号。

    请回答以下一个基本问题。

    关于 PRBS 函数,如果没有输入信号,则此功能不可用,对吗?  

    (=必须准备 一个“参考信号”作为输入信号,才能使用 PRBS 功能??)

    谢谢,致以诚挚的问候,

    高统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是对的,客户需要提供一个参考输入信号,让 CDR 锁定;如果 CDR 未锁定,则无法生成 PRBS。 此参考输入信号可能是一个1010时钟信号,其子速率为通过通道寄存器0x2F 编程的 CDR 速率。

    有关问题,请参阅下面的内容。

    Q1)关于 PRBS 模式的输出位速率,该速率是固定在特定速率上吗?

    • 没错。 但是,在信道寄存器0x09上启用 DIR_Sel 覆盖后,客户可以选择通过信道寄存器0x18强制指定分隔器比率

    问题2)客户的设置顺序如下。 这是正确的吗?

    • 看起来正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈-桑,您好!

    感谢您的回答!

    但让我知道“1010时钟信号”的含义吗?

    信号的含义是什么?

    谢谢,致以诚挚的问候,

    高统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1010意味着您具有1和0的交替逻辑级别。 正弦波的数字版本。

    谢谢,

    罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈-桑,

    非常感谢!

    我明白了。

    此致,

    高统