你(们)好
我想问你一些问题,如下所示。
尽管我的客户一直在尝试使用 PRBS 功能,但他们尚未获得输出 PN 模式信号。
他们使用“SNLU182B 6.22”设置寄存器设置。
Q1)关于 PRBS 模式的输出位速率,该速率是固定在特定速率上吗?
问题2)客户的设置顺序如下。 这是正确的吗?
添加 数据
-----
2时 04分
30小时 01小时
1时10分
79小时 00分
79小时 20分
30小时 00分
30小时 08分
1时 80分
9时 20分
感谢您的支持。
此致,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我想问你一些问题,如下所示。
尽管我的客户一直在尝试使用 PRBS 功能,但他们尚未获得输出 PN 模式信号。
他们使用“SNLU182B 6.22”设置寄存器设置。
Q1)关于 PRBS 模式的输出位速率,该速率是固定在特定速率上吗?
问题2)客户的设置顺序如下。 这是正确的吗?
添加 数据
-----
2时 04分
30小时 01小时
1时10分
79小时 00分
79小时 20分
30小时 00分
30小时 08分
1时 80分
9时 20分
感谢您的支持。
此致,
您是对的,客户需要提供一个参考输入信号,让 CDR 锁定;如果 CDR 未锁定,则无法生成 PRBS。 此参考输入信号可能是一个1010时钟信号,其子速率为通过通道寄存器0x2F 编程的 CDR 速率。
有关问题,请参阅下面的内容。
Q1)关于 PRBS 模式的输出位速率,该速率是固定在特定速率上吗?
问题2)客户的设置顺序如下。 这是正确的吗?