This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:LMH1219:当 IN1上给出12G 光纤输入时,输出不工作

Guru**** 2770645 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1219, TIDA-00428, LMH1218, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1074986/lmh1219-lmh1219-output-not-work-when-12g-fiber-input-given-on-in1

部件号:LMH1219
“线程”中讨论的其它部件: Tida-00428LMH1218USB2ANY

您好,

我们  在 IN1±(10GbE)通道配置12G 光纤100欧姆差分输入, 在 LMH1219中配置100欧姆差分光纤输出 OUT1±通道。

我们使用了“TIDA-00428”的参考原理图,还可以在下面找到原理图设计和设置方框图的屏幕截图。

当我们在同一个设置中使用6G 时,其工作正常,但当我们当时使用12G 时,视频出现问题。

我们还尝试使用通过 SPI 写入的少数靠垫覆盖10GbE 和 SMPTE 视频速率,但在12G 上视频仍然没有出现。  

原始   FF   0507      //启用均衡器内核
原始   值31   20   30   //加电 OUT0
原始   33   20   30   //加电 OUT1
原始   FF   0407      //启用 lmh1218内核
原始   3F   04   04   //覆盖参考速率
原始   2F   00   C0   //启用 CDR 锁定到 SMPTE 速率
原始   3F   10   10//Override   IN_OUT SEL 引脚
RAW   31   03   03   //选择 IN1至 OUT0和 OUT1
原始   3F   08   08   //覆盖输出_CTRL
RAW   09   00   20   //禁用独立输出控制
原始   1C   08   0C/If   Locked OUT0/1倾斜数据,否则为原始数据
原始   0A   0C   0C 0C//   重置 CDR
原始   0A   00   0C//   释放重置

请问有什么问题? 原理图设计是否需要任何更新,或者需要在 LMH1219配置中添加更多寄存器?

谢谢你。

MALAV 专利

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    我们已经阅读了 LMH1219数据表,发现在使用 印刷电路板均衡器时,我们必须添加4.7uF 电容器,但我们尚未添加此电容器。 那么,您认为这是不适用于12G 的原因吗?   

    谢谢你。

    马拉夫·帕德尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马拉夫,

    是的,我们需要在输入(输入)或 IN1上进行交流耦合。 此外,我们还应该是交流耦合。 否则,可能会导致信号完整性并导致设备无法锁定。 在较低的速率下,信号降级可能不会很高,从而导致问题。

    此外,请将 LMH1219 GUI 与您的主板配合使用。 您可以获得 USB2ANY 盒,以便 GUI 可以与您的主板通信。 然后,使用 GUI,您可以轻松控制和设置不同的设置(请注意以下内容):

    此致,纳赛尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好纳赛尔,

    好的,我们正在添加这些交流耦合4.7电容器并进行检查。

    我们还尝试使用通过 SPI 写入的少数靠垫覆盖10GbE 和 SMPTE 视频速率,但在12G 上视频仍然没有出现。

    因此,我们需要 LMH1219编程指南或 LMH1219初始化序列。 那么,请您寄给我们吗?

     我刚才给您发送的原理图设计中是否需要进行任何更改?  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马拉夫,

    请向我发送一份朋友请求以及您的公司电子邮件地址。 这些文档位于安全文件夹中,我们需要为您提供对这些文档的访问权限。

    此致,纳赛尔