“线程”中讨论的其它部件: Tida-00428, LMH1218, USB2ANY
您好,
我们 在 IN1±(10GbE)通道配置12G 光纤100欧姆差分输入, 在 LMH1219中配置100欧姆差分光纤输出 OUT1±通道。
我们使用了“TIDA-00428”的参考原理图,还可以在下面找到原理图设计和设置方框图的屏幕截图。
当我们在同一个设置中使用6G 时,其工作正常,但当我们当时使用12G 时,视频出现问题。
我们还尝试使用通过 SPI 写入的少数靠垫覆盖10GbE 和 SMPTE 视频速率,但在12G 上视频仍然没有出现。
原始 FF 0507 //启用均衡器内核
原始 值31 20 30 //加电 OUT0
原始 33 20 30 //加电 OUT1
原始 FF 0407 //启用 lmh1218内核
原始 3F 04 04 //覆盖参考速率
原始 2F 00 C0 //启用 CDR 锁定到 SMPTE 速率
原始 3F 10 10//Override IN_OUT SEL 引脚
RAW 31 03 03 //选择 IN1至 OUT0和 OUT1
原始 3F 08 08 //覆盖输出_CTRL
RAW 09 00 20 //禁用独立输出控制
原始 1C 08 0C/If Locked OUT0/1倾斜数据,否则为原始数据
原始 0A 0C 0C 0C// 重置 CDR
原始 0A 00 0C// 释放重置
请问有什么问题? 原理图设计是否需要任何更新,或者需要在 LMH1219配置中添加更多寄存器?
谢谢你。
MALAV 专利