This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:请推荐更换设备

Guru**** 2952630 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A, SN75DP159, TDP158, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1074606/tusb8044a-please-recommend-a-replacement-device-or-devices

部件号:TUSB8044A
“线程”中讨论的其它部件: SN75DP159, TPS65987D

您好,

请推荐可以替换以下设备的设备吗?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JH,

    与之最接近的集线器是 TUSB8044A,但它仅支持5G 操作,而不支持10G。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JMMN,

    感谢您的回复,

    TUSB8044A 中是否有任何用于 PD 和 DP 至 HDMI 功能的替换设备?

    Regards,

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JH,

    SN75DP159或 TDP158可以支持 DP 到 HDMI 2.0操作。

    PD 设备由另一个团队处理,我将把问题转移到该论坛。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于 PD 控制器建议,由于您要实施 DP 备用模式,因此需要使用 TPS65987D