This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:&quot 的含义;稳健"(也适用于 DP83869)

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1079690/dp83867cr-what-is-the-meaning-of-robust-for-dp83869-too

部件号:DP83867CR
“线程”中讨论的其它部件:DP83869TESTTIDA-00204

您好,

的确,我希望获得强大的千兆位以太网奖杯。 因此,我很高兴地承认 TI 千兆位以太网 PHY DP83867和 DP83869的这一特性。 但在数据表中,我没有找到太多关于它的信息。

仅限:

1) 8.4.6.2:“坚固的能量探测器”

2)坚固的 Auto-MDIX (第83和85页)

有人能解释一下 TI 希望通过 DP83867和 DP83869上的“强健”来表达什么?

谢谢,

梅尔滕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅尔滕,

    我们的稳健性意味着,只要满足数据表中规定的要求,我们的 PHY 就能够在任何环境中运行。 DP83867和 DP83869具有强大的 EMC 性能和低延迟。  

    顺祝商祺!

    杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰罗姆,

    我知道,有时很难给出关于 EMC 的明确声明,因为 EMC 是在测试中重新出现的,测试是如何执行的。

    我在数据表中发现“符合 EN55011 B 类排放标准”,也许您是指这一点,或者它是您所说的“强 EMC 性能”的一部分。

    我从 TI 找到了文档“slyy136”,这是关于 EN55011的一些说法,但我必须说我对这个问题不是很深。

    我很高兴知道您在哪里提供 DP83867和 DP83869上“可靠”的测量数据或硬事实,以及您可以在哪里发表无确凿事实的陈述。 因为我非常清楚,提供有关 EMC 或“稳健性”的确凿事实是不容易的。 但这些“软事实”也很重要,因为在我看来,如果设备在电气条件恶劣的环境中工作,这一点至关重要。 满足标准并不重要,但如果设备工作正常,则这一点很重要。

    如果能在这里找到更多的东西,那会更好, 但如果不能这样做,您可以关闭此案例或论坛条目。

    此致,

    梅尔滕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅尔滕,

    杰罗姆是 OOO,在这里为他加油。 强大的性能主要涉及工业环境中 PHY 的辐射,抗扰性和 ESD 能力。  

    正如您强调的那样,DP83867符合 EN55011 B 类辐射发射性能,PHY 在各种抗扰性测试上表现同样出色,ESD 为8KV 触点放电,使该部件非常适合工业环境。

    您可能需要参阅以下链接中零件的 EMC 测量测试报告。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00204 

    我希望我能回答你的问题。  

    此致,

    GEET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet Modi 您好,

    TIDA-00204似乎是关键所在。 显然,DP83867没有良好的印刷电路板是什么,而没有 DP83867,好的印刷电路板就是什么。

    开发 TIDA-00204并提供开发数据是一项很好的工作。 所提供的文件是深入和未完成的。 感谢 TI 的共享。

    此致

    梅尔滕