“线程”中讨论的其它部件:DP83869, TEST, TIDA-00204
您好,
的确,我希望获得强大的千兆位以太网奖杯。 因此,我很高兴地承认 TI 千兆位以太网 PHY DP83867和 DP83869的这一特性。 但在数据表中,我没有找到太多关于它的信息。
仅限:
1) 8.4.6.2:“坚固的能量探测器”
2)坚固的 Auto-MDIX (第83和85页)
有人能解释一下 TI 希望通过 DP83867和 DP83869上的“强健”来表达什么?
谢谢,
梅尔滕
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
的确,我希望获得强大的千兆位以太网奖杯。 因此,我很高兴地承认 TI 千兆位以太网 PHY DP83867和 DP83869的这一特性。 但在数据表中,我没有找到太多关于它的信息。
仅限:
1) 8.4.6.2:“坚固的能量探测器”
2)坚固的 Auto-MDIX (第83和85页)
有人能解释一下 TI 希望通过 DP83867和 DP83869上的“强健”来表达什么?
谢谢,
梅尔滕
你好,杰罗姆,
我知道,有时很难给出关于 EMC 的明确声明,因为 EMC 是在测试中重新出现的,测试是如何执行的。
我在数据表中发现“符合 EN55011 B 类排放标准”,也许您是指这一点,或者它是您所说的“强 EMC 性能”的一部分。
我从 TI 找到了文档“slyy136”,这是关于 EN55011的一些说法,但我必须说我对这个问题不是很深。
我很高兴知道您在哪里提供 DP83867和 DP83869上“可靠”的测量数据或硬事实,以及您可以在哪里发表无确凿事实的陈述。 因为我非常清楚,提供有关 EMC 或“稳健性”的确凿事实是不容易的。 但这些“软事实”也很重要,因为在我看来,如果设备在电气条件恶劣的环境中工作,这一点至关重要。 满足标准并不重要,但如果设备工作正常,则这一点很重要。
如果能在这里找到更多的东西,那会更好, 但如果不能这样做,您可以关闭此案例或论坛条目。
此致,
梅尔滕
您好,梅尔滕,
杰罗姆是 OOO,在这里为他加油。 强大的性能主要涉及工业环境中 PHY 的辐射,抗扰性和 ESD 能力。
正如您强调的那样,DP83867符合 EN55011 B 类辐射发射性能,PHY 在各种抗扰性测试上表现同样出色,ESD 为8KV 触点放电,使该部件非常适合工业环境。
您可能需要参阅以下链接中零件的 EMC 测量测试报告。
https://www.ti.com/tool/TIDA-00204
我希望我能回答你的问题。
此致,
GEET