This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:散热垫中是否需要 VIAS?

Guru**** 2770415 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1080235/dp83td510e-are-vias-needed-in-the-thermal-pad-for-heat-sinking

部件号:DP83TD510E
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好,

我正在使用 DP83TD510E。  该数据表的布局空间示例包括散热垫中的5维亚。  散热是否需要散热垫?  我真的需要所示的5维亚吗?  

我知道散热垫需要焊接到 GND,因为它是芯片上唯一的 GND 连接。  数据表显示:“视应用情况而定,VIAS 是可选的,请参阅设备数据表。”  不是很有帮助。

谢谢,

赛鲁斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,如果散热需要散热垫,请提供有关需要多少铜倾角的指导(在内部接地平面或印刷电路板的另一侧)。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,赛鲁斯,

    我们确实建议在接地垫上使用5 vias。 关于浇注量的指导,我们不会给出建议,因为这取决于从制造和设计角度看的许多其他因素。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome 您好,

    好的。   您能否提供用于确定 RθJA 的 PCB 结构详细信息(例如  表面安装在 FR4板上时,衬垫尺寸为0.5平方英寸。)?

    此致,

    赛鲁斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,赛鲁斯,

    这些热参数不是通过 PCB 验证而是通过模拟来确定的。  

    顺祝商祺!

    杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome 您好,

    已理解。   模拟中使用了哪些 PCB 构造详细信息来确定 RθJA?

    谢谢,

    赛鲁斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,赛鲁斯,

    希望这能带来一些光明。 这来自数据表中散热信息的超链接脚注。

    顺祝商祺!

    杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome 您好,

    不,它只是说热参数取决于测试期间使用的 PCB。  这就是为什么我要询问您所使用的模拟对 PCB 特性的假设。  为了判断我的 PCB 将如何工作,我需要知道对 PCB 的假设是什么,以供您进行模拟。

    赛鲁斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    杰罗姆目前正在度假。 请期待下周的回复。 感谢您的理解。

    顺祝商祺!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,赛鲁斯,

    模拟通常在自然对流环境中使用 JEDEC 标准2s2p 热测试 PCB。  

    顺祝商祺!

    杰罗姆