This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:通道 B 中无图像

Guru**** 2959240 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1079616/sn65dsi84-no-picture-in-channel-b

部件号:SN65DSI84

您好,

在我的设计中,我使用的是 SN65DSI84,并已验证通道 A 上连接的显示器是否工作正常。 我连接了通道 B 上的其他显示屏,但这一个显示屏没有图像(我也验证了信号,它们看起来太弱)。

要在两个通道上显示,我已设置了“调整大小”0x18“清除位4”。 我是否需要执行其他设置? 谢谢。

巴西,

马雷克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马雷克

    您可以分享面板规格吗?  

    您是否使用 DSI 调谐器生成了 DSI84寄存器编程值? 有关如何使用 DSI 调谐器软件 的信息,请访问 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/918890/faq-sn65dsi84-how-to-configure-the-sn65dsi84-and-sn65dsi85-for-single-channel-dsi-to-dual-channel-lvds。

    e2e.ti.com/.../8688.DSI-Tuner-2.1.zip

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉不能更具体一些。 我使用的是用于网桥的 Linux 驱动程序, 当显示器连接到通道 A (显示器1)时,它具有来自 CPU 的输出。 通常情况下,此桥只能在通道 B 上输出(在通道 A 上,我们可以有与通道 B 类似的不同显示,但不能同时输出)。 在数据表中,我参见表7.3

    因此,是否可以这样设置? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在这种情况下,您需要使用 DSI85而不是 DSI84。 您可以在 DSI 通道 B 上输入视频流输入,并在通道 B 上输出至 SingleLink LVDS

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    只是出于好奇,dsi84在双模式下做了什么? 我不确定我在数据表中是否理解向通道 A 和通道 B 输出发送的奇数甚至像素。 然后我连接了2台显示器,它们是一台还是一台? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    奇数是第一个像素,偶数是第二个像素。 如果您想支持 DSI84中的2个显示屏,则需要修改 DSI 源向 DSI84显示数据的方式。 也就是说,您需要对其进行修改,使一个视频流是奇像素(因为奇像素是在 CHA 上输出的),而另一个视频流是偶像素(因为偶像素是在 CHB 上输出的)。  

    谢谢

    大卫