This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET4211LD:开环中的偏置电流源正在振荡

Guru**** 1641220 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET4211LD, ONET4201LD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1078990/onet4211ld-bias-current-source-in-open-loop-is-oscillating

部件号:ONET4211LD

尊敬的支持团队:

我想将偏置电流源用作固定直流电流源,即使用调节环路输出。 根据 数据表中的图15,连接到引脚 IBMAX 的电阻器应设置电流值。

为了实现这一功能,我已经根据数据表执行了以下步骤:

  • 已使用100千欧电阻器将 APCSET 针脚连接到 VCC
  • 让 PD 浮动。
  • 已在针脚 CAPC 和 GND 之间连接220n 电容器
  • 在引脚 IBIAS 和 VCC 之间设置一个22kOhm 电阻器,以获得大约15 mA 的偏置电流

不幸的是,在这种设置下,偏置电流的波动幅度为几 MHz。 拆除 CPAC 上的电容器不会改变事情。

您是否可以推荐其他设置以在开环中操作偏置电流源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,让-吕克,

    对延迟表示歉意。

    在这种情况下,您将使用什么价值来实现 RMONDSET? 请尝试3.1K 到6.3K 欧姆之间的值,并告诉我们结果。

    此致,纳赛尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好纳赛尔,

    我们不对引脚 MODSET 使用电阻器,而是接收由 DAC 控制的0至380 uA 的电流。 这很奏效。 这似乎与偏置电流回路的振荡无关。 您是否意味着为 IMOD 设置的值会对开放式循环中的 IBIAS 电流源产生影响? 我们也根本不使用激光二极管。 ONET4211LD 用作脉冲发生器,其输出电流和振幅由引脚 MODSET 的电流控制。

    因此,您能否详细解释什么会导致偏置电流来源振荡?   我是一名模拟 IC 电路设计师,所以不要害怕说晶体管水平语言!

    此致,让-吕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,让-吕克,

     对于开环操作,我们需要 RMONDSET,但我想 DAC 也会这样做。  

    根据先前的评估或原理图,在某些情况下,APC 回路可能会出现一些不稳定。 有鉴于此,我们建议在激光二极管阳极和 偏置引脚之间使用一个电容。 也许这也是在开环模式下发生的。 但是,我不知道这种不稳定的根源。 请注意所附文件:  

    此致,Nassere2e.ti.com/.../ONET4201LD_5F00_BiasFilter_5F00_0v1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好纳赛尔,

    感谢您提供这份文件,该文件为您提供了提高稳定性的途径。 我们已经尝试添加一个精确如文档所示的220nF 电容器 CBIAS-FIL。 它有效地阻止了振荡,但不幸的是,由于加载了与 CBIAS-FIL 串联的射频波形,MOD+信号上的脉冲波形也被扭曲。

    我还想这个问题在我们正在处理的芯片版本上得到了纠正,最近已经被破坏了! 如果您能提供更详细的 APC 系统的组织图,当然不会涉及机密信息,这将非常有帮助。

    此致,让-吕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,让-吕克,

    本部分是很久前开发的,这是唯一描述此问题的文档。  

    此致,纳赛尔