尊敬的支持团队:
我想将偏置电流源用作固定直流电流源,即使用调节环路输出。 根据 数据表中的图15,连接到引脚 IBMAX 的电阻器应设置电流值。
为了实现这一功能,我已经根据数据表执行了以下步骤:
- 已使用100千欧电阻器将 APCSET 针脚连接到 VCC
- 让 PD 浮动。
- 已在针脚 CAPC 和 GND 之间连接220n 电容器
- 在引脚 IBIAS 和 VCC 之间设置一个22kOhm 电阻器,以获得大约15 mA 的偏置电流
不幸的是,在这种设置下,偏置电流的波动幅度为几 MHz。 拆除 CPAC 上的电容器不会改变事情。
您是否可以推荐其他设置以在开环中操作偏置电流源?