This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9543A:快速模式正时规格检查

Guru**** 2895530 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1080131/tca9543a-fast-mode-timing-spec-check

部件号:TCA9543A
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

客户正在产品中使用 TCA9543A,他们得到了一个关于快速模式 I2C 输入上升时间和下降时间的问题。 现在他们的测试表明上升/下降时间为~8ns,比要求小,您能帮助检查这是否正常? 如果它们不符合20ns 最小规格要求,会发生什么情况? 谢谢。

谢谢,致以诚挚的问候,

意志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    数据表中的表旨在反映 I2C 标准,仅是系统级规格而不是设备规格。 TCA9543A 未考虑跌落时间,但快速跌落时间有时会导致下芽,从而导致设备故障。 您能否验证客户是否未看到枪击事件?

    此致,

    迷迭香  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rosemary,您好!  

    感谢您的反馈。 客户没有看到过冲,坠落时间为~16ns,这对 TCA9543A 是否可以接受? 是否有潜在的问题?

    谢谢,致以诚挚的问候,

    意志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    没问题! 关于您的问题,客户看到的坠落时间是可以接受的,因为 TCA9543A 没有考虑到坠落时间。 只要客户没有看到任何枪击事件,就不应该有任何问题。 如果这回答了您的问题,请告诉我。  

    此致,  

    迷迭香