请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TCA9543A “线程: 测试”中讨论的其它部件
大家好,团队
客户正在产品中使用 TCA9543A,他们得到了一个关于快速模式 I2C 输入上升时间和下降时间的问题。 现在他们的测试表明上升/下降时间为~8ns,比要求小,您能帮助检查这是否正常? 如果它们不符合20ns 最小规格要求,会发生什么情况? 谢谢。

谢谢,致以诚挚的问候,
意志
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
客户正在产品中使用 TCA9543A,他们得到了一个关于快速模式 I2C 输入上升时间和下降时间的问题。 现在他们的测试表明上升/下降时间为~8ns,比要求小,您能帮助检查这是否正常? 如果它们不符合20ns 最小规格要求,会发生什么情况? 谢谢。

谢谢,致以诚挚的问候,
意志