This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SD1983EVK:此 EVM 的原理图文件

Guru**** 2770865 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983, LMH1981, THS3201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1079676/sd1983evk-schematic-file-for-this-evm

部件号:SD1983EVK
“线程”中讨论的其他部件: LMH1983LMH1981THS3201

大家好,团队

您能否帮助共享 SD1983EVK 的原理图文件? 非常感谢。

此致,

陈苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苔丝,

    EVM 用户指南中提供了原理图... 我已将它们作为单独的文件附在这里。

    e2e.ti.com/.../0003.Schematic-Prints.PDF

    此致,

    德里克·佩恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derek,

    感谢您的支持。 我有两个问题要与 LMH1981和 LMH1983一起申请,如下所示。

    • LMH1981有6个输出 OEOUT/BPOUT/CSOUT/VFOUT/VSOUT/HSOUT,应用程序只使用其中的三个 HVF 到 LMH1983。 我想知道左侧3个输出的应用场景是什么?   
    • 客户将拥有用于其应用的 serval 卡(卡1,卡2和卡3)系列。  每张卡将有一对 LMH1981+LMH1983。 每个卡的输入是 LMH1981的 PIN 4 Vin 处的模拟 BNC 输入。 他们想知道他们是否像下图那样进行序列,如何为每张卡生成模拟 BNC 输出? 我们看到 LMH1983上有 Fout1-4,这些输出是否应该连接到下一级 BNC 输入? 还是 BNC 应该从 FPGA 创建? 感谢您的指导。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,苔丝,

    数据表中描述了这些引脚的用法,其波形将 随 视频格式的不同而不同。

    如果 FPGA 可以向下一个卡再现相同的模拟视频信号输出,这是首选解决方案,因为输出信号无抖动。  

    否则,您需要一些视频放大器才能将视频信号分配给下一张卡。 抖动将转发到下一张卡。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel,您好!

    您是否有适合此应用的推荐视频放大器? 我看到一些文档提到 THS3201,但我不确定。 非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,苔丝,

    您必须从放大器团队中了解这一点。