This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:AM26C32差动输入100终止,但未驱动

Guru**** 2522130 points
Other Parts Discussed in Thread: AM26C32, AM26LV31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1078351/am26c32-am26c32-diff-inputs-100-terminate-but-not-driven

部件号:AM26C32
“线程”中讨论的其它部件: AM26LV31EABS

大家好,团队

我收到了客户的问题。

在这种情况下,AM26C32会通电,输入端接100欧姆。  但是,差速驱动器(AM26LV31E)在 AM26C32之后的一段时间内未通电。  您能否 帮助我们了解在这些情况下设备是否安全故障会防止输出在差速器驱动器断电期间或差速器驱动器通电期间出现故障(处于低位时)?

非常感谢你的帮助。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zhonghui,

    因此,由于设备的使用寿命,它没有真正的“故障安全”功能。  因此,在当前设置中,在驾驶员侧打开总线(因为总线“浮动”在关闭位置)  -如果在此期间接收器读取到有效的差压,则输出可能出现故障,这可能在电源关闭和通电时发生。

    现在有几种解决方法可以帮助避免这种情况下的问题:

    1.添加故障安全偏压 电阻器:

    这在本质上有助于此类应用-设置 FS 电阻器值,以便您可以在总线上设置“静息”电压,这也会改变差动输入的滞后。 所选的驱动器需要在总线电压关闭时能够处理总线电压-对于该驱动器,输出上的 ABS 最大电压为6V -因此使用这种类型的解决方案应该是可以的。  

    2. 在   打开 AM26LV31E 电源之前,请保持禁用 AM26C32。 驾驶员在关闭或加速时不会产生将“损坏”AM26C32的信号。 因此,通过使用 G/G*引脚,AM26C32可以通电,但可以禁用,然后在驱动程序启动到正常运行电源时启用。

    因此,每种选择都是可能的,它们都有优点和缺点,根据系统的不同,一种选择比另一种选择更容易实施。

    如果您有任何其他问题,请告诉我!  

    最佳

    帕克·多德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     帕克您好,

    感谢您的回复。 我确实对数据表中有关此组件故障安全的说明有疑问,“故障安全设计指定,如果输入是打开的,则输出总是很高”。 你会为我澄清一下这句话吗? 此外,当您说“由于其使用寿命”时,是否有较新的 TI 器件(5V 和相同的封装)具有内部故障保护?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “打开”表示输入未连接到任何设备。 终端电阻器(如果有)将使输入短接在一起。

    内部故障保护更好的部件将在其数据表中表明,它们可以防止短路或空闲总线(当差动输入电压为0 V 时,它们具有定义的状态)。 但没有现代四通道接收器;您必须实施 Parker 提到的变通办法之一,或者使用完全不同的收发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zhonghui,

    Clemens 对内部故障安全设计声明的解释是正确的。

    尽管如此-是的,当我说我所指的年龄时,该装置最初于1990年12月发布,当时内部故障安全保护并不是真正提供的功能。 然而,克莱门斯是正确的-没有现代4通道接收器具有内部故障保护-使用上述总线保护是实现系统功能的一个完全可接受的变通方法。

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳

    帕克·多德森   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,团队

    非常感谢你的帮助。

    这很有用。

    此致,