大家好,团队
客户有以下数据表问题,
1)关于6.6 (消耗电流),是否可以在正常模式下无通信时同时提供 ISUP 和 IVIO com吸 电流?
2)关于从坏状态模式过渡到休眠模式,是否可能在模式 NOM->SLP 之间建立 CMD 后进行单独中断唤醒?
如果可能,设备的工作原理是什么? 同样,在上述期间,我们是否可以通过 RST 再次开始排序?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
客户有以下数据表问题,
1)关于6.6 (消耗电流),是否可以在正常模式下无通信时同时提供 ISUP 和 IVIO com吸 电流?
2)关于从坏状态模式过渡到休眠模式,是否可能在模式 NOM->SLP 之间建立 CMD 后进行单独中断唤醒?
如果可能,设备的工作原理是什么? 同样,在上述期间,我们是否可以通过 RST 再次开始排序?

你好,Naoki-San,
1)当收发器处于正常模式且未通过 CAN 总线传输时,CAN 驱动器将保持隐性状态。 因此,在这种状态下,预期的 ISUP 电流将是所列的隐性技术指标。 Ivio 将不会因 CAN 驱动程序状态而发生显著变化,因此在驱动程序处于空闲状态时,它应在很大程度上与数据表规格保持不变。
2)写入命令以进行模式更改后,唤醒输入信号立即激活。 如果设备已重置,请进入待机模式。
如果你还有其他问题,请告诉我。
此致,
埃里克·肖特