This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:接口-内部论坛

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1078835/tcan4550-interface---internal-forum

部件号:TCAN4550

大家好,团队  

客户有以下数据表问题,  

1)关于6.6 (消耗电流),是否可以在正常模式下无通信时同时提供 ISUP 和 IVIO com吸 电流?  

2)关于从坏状态模式过渡到休眠模式,是否可能在模式 NOM->SLP 之间建立 CMD 后进行单独中断唤醒?

如果可能,设备的工作原理是什么? 同样,在上述期间,我们是否可以通过 RST 再次开始排序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Naoki-San,

    1)当收发器处于正常模式且未通过 CAN 总线传输时,CAN 驱动器将保持隐性状态。 因此,在这种状态下,预期的 ISUP 电流将是所列的隐性技术指标。 Ivio 将不会因 CAN 驱动程序状态而发生显著变化,因此在驱动程序处于空闲状态时,它应在很大程度上与数据表规格保持不变。  

    2)写入命令以进行模式更改后,唤醒输入信号立即激活。 如果设备已重置,请进入待机模式。  

    如果你还有其他问题,请告诉我。

    此致,
    埃里克·肖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!  

    非常感谢您的回答。  

    对于2),客户想要澄清,是否通过唤醒信号取消非 SLP 的移植期? 或者,一旦转换完成,唤醒信号将被激活?  

    此致,纽约州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Naoki-San,

    SPI 写入休眠模式完成后,唤醒信号监测就会激活(在 SPI 帧后 NCS 会变高)。 此后,任何有效的唤醒输入都会导致设备进入待机模式。  tMODE_NOM_SLP 不需要经过此唤醒输入才能被识别,只需完成 SPI 命令即可。  

    此致,
    埃里克·肖特