请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TCA9535 大家好,团队
华琴服务器团队正在评估我们的 TCA9535,当他们将 IO 配置为输入时,他们发现下冲可能达到-2.5V,下冲将持续65 ns。
不幸的是,他们没有预留串行电阻器来降低转换速率。
您能否帮助确认我们的 IC 是否安全以及可靠性是否存在任何风险。
我会将此 E2E 论坛发布给我们的客户。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.