This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:欠冲公差

Guru**** 2384370 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9535
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1078388/tca9535-undershoot-tolerance

部件号:TCA9535

大家好,团队

华琴服务器团队正在评估我们的 TCA9535,当他们将 IO 配置为输入时,他们发现下冲可能达到-2.5V,下冲将持续65 ns。

不幸的是,他们没有预留串行电阻器来降低转换速率。

您能否帮助确认我们的 IC 是否安全以及可靠性是否存在任何风险。

我会将此 E2E 论坛发布给我们的客户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅当锁模电流低于20 mA 时,此情况才正常。

    根据 IBIS 模型,在典型病例中,电流将达到−3 V,但在最坏病例中达到−1.49 V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,法比安,

    我可以与我们的设计团队核实他们的想法 (通过电子邮件发送,但主要联系人直到27日都不在办公室),但从数据表的角度来看, 这绝对超出了我们所指定的绝对最高评级,因此从 TI 的角度看,我们不能建议客户保持这一评级。

    最好像 Cemers's 指出的那样限制电流,或者在线路上放置夹紧/ schotty 二极管,以夹紧电压,使其符合允许的规格。

    -鲍比