This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:需要帮助

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1078484/tps25750evm-need-help

部件号:TPS25750EVM
“线程:TPS25750”中讨论的其它部件

您好,

我的一位客户正在使用 TPS25750,他们需要支持才能配置设备。

到目前为止,它们没有任何 EEPROM 连接到 EVM 套件中的 IC,这将导致 IC 未配置。

  • 是否有任何方法可以更新固件或加载由相应驱动程序生成的二进制/补丁文件?
  • 帮助他们在默认配置下配置 TPS 的示例程序?

  他们 需要在初始化时用某些指定值编写寄存器,以便它 可以在最小的默认配置下工作。

  • 读写寄存器是否有任何特定的顺序?

因为他们没有观察到 PD 控制器事件发生变化时通过 i2c 转储对寄存器值的更改。

例如:- i2cget -f -y 1 0x20 0x1a:- 0x05 (始终)。

如果您能提供符合 PD 控制器一般要求的样本驱动程序,那么这将非常有帮助。

谢谢

米特什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米特什,

    零件必须通过 I2C 或 EEPROM 进行配置,因此我们需要使两个流程中的一个正常工作。

    我们有一个称为 PBM 流的流,该流将允许客户配置 TPS25750。  

    我目前没有示例代码,但我们正在努力获取一个代码版本,该版本可以向客户展示如何启动部件。  我将在本周工作,让您获得我们更新文档的发布日期。

    此致,

    卡盘