Other Parts Discussed in Thread: TPS25750
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1078484/tps25750evm-need-help
部件号:TPS25750EVM“线程:TPS25750”中讨论的其它部件
您好,
我的一位客户正在使用 TPS25750,他们需要支持才能配置设备。
到目前为止,它们没有任何 EEPROM 连接到 EVM 套件中的 IC,这将导致 IC 未配置。
- 是否有任何方法可以更新固件或加载由相应驱动程序生成的二进制/补丁文件?
- 帮助他们在默认配置下配置 TPS 的示例程序?
他们 需要在初始化时用某些指定值编写寄存器,以便它 可以在最小的默认配置下工作。
- 读写寄存器是否有任何特定的顺序?
因为他们没有观察到 PD 控制器事件发生变化时通过 i2c 转储对寄存器值的更改。
例如:- i2cget -f -y 1 0x20 0x1a:- 0x05 (始终)。
如果您能提供符合 PD 控制器一般要求的样本驱动程序,那么这将非常有帮助。
谢谢
米特什