Other Parts Discussed in Thread: TMDS181
大家好,团队
我们正在考虑在重新计时器模式下使用 TMDS181,数据速率为1.48Gbps。 我想知道以上操作条件的以下两点。
1.1.48Gbps 输入掩码打开值
在图13 (Input Eye Mask Post EQ - TTP2_EQ)中,ps (如-33.7ps)中的值用于6.0Gbps 操作。 以1.48Gbps 工作时,遮罩开口的电压和时间轴的值是多少?
2.1.运行48Gbps 时的最大输出抖动
数据表中描述的在 Retimer 模式下运行时的最大输出抖动值仅适用于3.4 Gbps 或更高的条件。 在1.48Gbps 操作中,Retimer 模式的最大输出抖动值是多少?
此致,
H.Tamiya