This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:TMDS181的输入和输出性能

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1076730/tmds181-input-and-output-performance-of-tmds181

部件号:TMDS181

大家好,团队

我们正在考虑在重新计时器模式下使用 TMDS181,数据速率为1.48Gbps。 我想知道以上操作条件的以下两点。

1.1.48Gbps 输入掩码打开值
在图13 (Input Eye Mask Post EQ - TTP2_EQ)中,ps (如-33.7ps)中的值用于6.0Gbps 操作。 以1.48Gbps 工作时,遮罩开口的电压和时间轴的值是多少?

2.1.运行48Gbps 时的最大输出抖动
数据表中描述的在 Retimer 模式下运行时的最大输出抖动值仅适用于3.4 Gbps 或更高的条件。 在1.48Gbps 操作中,Retimer 模式的最大输出抖动值是多少?

此致,

H.Tamiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H.Tamiya

    您是否有 HDMI1.4b 规范的副本? 1.48Gbps 输入掩码打开值和最大抖动都将在技术指标的4.2.4版 HDMI 源 TMDS 特性中。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大卫

    感谢您的回答。
    我检查了 HDMI1.4b 规范的副本。
    为了确认我的认可,请让我再问一个问题。

    关于输出信号的抖动
    从4.2.4中“图4-30 TP1的眼图掩码以满足源要求”中的掩码中读取,是否确定 TMDS181输出信号的最大抖动值为0.3UI?
    我知道4.2.4中描述的掩码用于传输组件输出。
    如果如上所述,0.3UI 是 TMDS181的最大抖动值,则当主板模式和插座连接器降级信号时,会认为掩码被破坏。
    我对这一点的理解是否正确?


    关于输入掩码
    输入信号掩码是否与4.2.4中所述图4-30中的掩码相同?
    对于输入信号,我认为这是“4.2.5 HDMI 接收器 TMDS 特性”一章中描述的掩码,但它不是吗?

    此致,
    塔米亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tamiya-San

    如果看图4-29,眼罩要求在 TP1中定义。 TP1代表插座的连接点。 因此,掩码不是传输组件的输出。

    对于输入,这是 TP2的掩码要求,如图4-32所示,因为 TMDS181输入需要容忍这种情况。

    谢谢

    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    感谢您的检查。
    我了解到在发射插座上定义了 TP1,在接收插座上定义了 TP2。
    我还了解到 TP1和 TP2中定义的值不是组件规格。

    在这种情况下,请告诉我 TMDS181的最大输出抖动值是多少。

    此致,
    塔米亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tamiya-San

    我在组件规格下没有最大输出抖动。 如果您查看数据速率中大于3.4G 的最大输出抖动,它将遵循 HDMI2.0规范。 因此,数据速率为1.48Gbps,我们需要遵循 HDMI1.4规范。

    谢谢

    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。


    感谢您提供信息。

    请注意:
    塔米亚