This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:媒体转换器不能连接至#39;t

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1078263/dp83td510e-evm-media-converter-doesn-t-connect

部件号:DP83TD510E-EVM

您好,

我一直在尝试使用2 个 DP83TD510E-EVM 作为通过 USB 供电的简单介质转换器(非托管),但我无法获得正确的跳线配置来使其连接。 两个 RJ45链路都已失效,并且没有反应。

我无法找到“默认”模式的假设,启动我的应用程序注释 不够清晰。 我看到了一些关于用33欧姆替换 R24的线程,但我在主板上找不到该死的0402,数据表似乎表明它已经是33欧姆...  

我包括 了我的主板的一些图片,你能帮我解决这个问题吗?  

谢谢

纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纪尧姆,您好!

    参见下文了解 R24的位置。  

    拆下33欧姆电阻器,用0欧姆电阻器跳过。  

    确保寄存器0x17设置为4021。  

    最佳  

    阿龙。