Other Parts Discussed in Thread: TIC12400-Q1, TIC10024-Q1
主题中讨论的其他部件:TIC12400-Q1,
大家好,团队
我对 TIC10024-Q1 (或 TIC12400-Q1)的配置有疑问。
1.湿润电流。
我想严格控制最小5mA 最大10mA 之间的润湿电流,但只有5mA 或10mA 设置违反了该设置
最小5mA 和最大10mA 分别由于其容差而产生。
是否有任何方法可以控制5mA 至10mA 之间的润湿电流?
是否可以组合2 (2mA + 5mA)或3 (2mA x3) INX 引脚以增加润湿电流?
还是有其他方式使用外部电路?
2.轮询时间和连续模式。
是否可以在一台设备中组合轮询模式和连续模式?
例如,IN0到 IN7是轮询模式,IN8到 IN23是连续模式?
我想最小化电流消耗,并对6个输入使用轮询模式,但其他针脚需要检测
开关状态处于<1ms 间隔。 由于最小轮询时间设置为2ms,因此这些引脚需要读取连续模式。
3.轮询时间选择。
3-1。 是否有方法选择“按输入针脚选择轮询时间”,或者一个轮询时间设置适用于所有输入针脚?
3-2。 是否有方法配置寄存器中未列出的轮询时间? 例如5毫秒,10毫秒?
此致,
此致,