This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC10024-Q1:调湿当前设置和轮询时间

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TIC12400-Q1, TIC10024-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1077375/tic10024-q1-wetting-current-setting-and-polling-time

部件号:TIC10024-Q1
主题中讨论的其他部件:TIC12400-Q1

大家好,团队

我对 TIC10024-Q1 (或 TIC12400-Q1)的配置有疑问。  

1.湿润电流。  

我想严格控制最小5mA 最大10mA 之间的润湿电流,但只有5mA 或10mA 设置违反了该设置  

最小5mA 和最大10mA 分别由于其容差而产生。  

是否有任何方法可以控制5mA 至10mA 之间的润湿电流?  

是否可以组合2 (2mA + 5mA)或3 (2mA x3) INX 引脚以增加润湿电流?

还是有其他方式使用外部电路?  

2.轮询时间和连续模式。  

是否可以在一台设备中组合轮询模式和连续模式?

例如,IN0到 IN7是轮询模式,IN8到 IN23是连续模式?

我想最小化电流消耗,并对6个输入使用轮询模式,但其他针脚需要检测  

开关状态处于<1ms 间隔。 由于最小轮询时间设置为2ms,因此这些引脚需要读取连续模式。

3.轮询时间选择。

3-1。 是否有方法选择“按输入针脚选择轮询时间”,或者一个轮询时间设置适用于所有输入针脚?

3-2。 是否有方法配置寄存器中未列出的轮询时间? 例如5毫秒,10毫秒?

此致,

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4.您能否告知下面 EVM GUI 工具计算的最大电流是多少?

    以下典型值的+10%足够了?

    5. tpol_act_time and Resd,CESD

    您能否建议如何考虑 Resd,CESD 的时间常数以选择 tpol_act_timing?

    我担心 INX 针脚电压在采样前是否稳定。  

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    筑寺-新

    假设您只使用电流源或仅使用电流吸收器,则这种方法有效。

    轮询模式与连续模式是设备的单一模式。 遗憾的是,它不能单独为每个引脚选择。 请注意,在任一模式下的最大采样频率为2 ms。 在任何一种模式下,此设备都无法实现1毫秒的检测计时。

    投票时间也是如此。 每个引脚的时间都是一致的。 根据您的设计要求,可以将 poly_time 设置为4 ms 或8 ms,但所有设置都列在注册表中,没有秘密设置。

    对于您当前的估算问题,GUI 计算器基本上总结了整个轮询周期中所有输入的轮询模式下的典型电流。 它不考虑外部组件引起的因素。 您在环境中的最坏情况可能会更高,并且很难轻松地进行特征分析,特别是在较高的温度下。

    关于 RC 时间常数的问题很好。 由于来自 TIC12400-Q1的电流源,这与理想的放电曲线不完全相同。 此外,考虑到数据表图10-1中所示的设置,放电应该很快。 来自 CESD 的 RC 放电将通过 SW (而不是 RESD)进行。 但是,电阻器上会有直流电流,产生 V ≈IPOLL*RESD。 我会检查机械开关本身的特性,以帮助完成这一设计过程。

    最佳

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意,我已经更新了先前的回答以更正一些错误