This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:如果使用 MCU,我们是否可以读取 TPS25750D 寄存器以更改 BQ25792输入电流限制。

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1077649/tps25750-can-we-read-tps25750d-register-to-change-the-bq25792-input-current-limit-if-we-use-the-mcu

部件号:TPS25750
线程中讨论的其他部件: BQ25792

你(们)好  

我们有 TPS25750D+BQ25792的 UFP 应用,需要能够识别 SDP (计算机)和5 PDO (5V/3A,9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/2A)。
我们是否可以使用 MCU 从 TPS2570D 读取寄存器的0x3F 数据以设置 BQ25792的输入电流限制?