Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, TPS25750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS25750 线程中讨论的其他部件: BQ25792,
你(们)好
我们有 TPS25750D+BQ25792的 UFP 应用,需要能够识别 SDP (计算机)和5 PDO (5V/3A,9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/2A)。
我们是否可以使用 MCU 从 TPS2570D 读取寄存器的0x3F 数据以设置 BQ25792的输入电流限制?