请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN75HVD10 大家好,团队
客户希望再次确认在 另一端连接3.3V SN75HVD10和5V RS485是否安全?
我的理解正常,所示为 SN75HVD10规格:
差分输入电压=+/-12V
共模=-7V 至12V
如果错误,请纠正我,谢谢!
安德鲁
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,安德鲁,
[引用 userid="74583" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1077235/sn75hvd10-3-3V-RS-485-connect-with -5V-RS-485"]差分输入电压=+/-12V
共模=-7V 至12V
[/引用]您的理解在这里是正确的。 SN75HVD10符合 RS-485标准,可以处理来自5V RS-485设备的差动输入信号。这是一种安全的应用。 我也同意克莱门斯的发言。
此致,
泰勒