This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75HVD10:3.3V RS-485连接,5V RS-485

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75HVD10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1077235/sn75hvd10-3-3v-rs-485-connect-with-5v-rs-485

部件号:SN75HVD10

大家好,团队

客户希望再次确认在 另一端连接3.3V SN75HVD10和5V RS485是否安全?

我的理解正常,所示为 SN75HVD10规格:

差分输入电压=+/-12V

共模=-7V 至12V

如果错误,请纠正我,谢谢!

安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很安全。 总线上的差动电压(至少±1.5 V)与收发器的供电电压无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,安德鲁,

    [引用 userid="74583" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1077235/sn75hvd10-3-3V-RS-485-connect-with -5V-RS-485"]

    差分输入电压=+/-12V

    共模=-7V 至12V

    [/引用]

    您的理解在这里是正确的。 SN75HVD10符合 RS-485标准,可以处理来自5V RS-485设备的差动输入信号。这是一种安全的应用。 我也同意克莱门斯的发言。  

    此致,

    泰勒