This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:第三部分交换机无法识别 PHY

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1076562/dp83867cr-phy-cannot-be-recognized-by-third-part-switch

部件号:DP83867CR

你(们)好  

请帮助查看随附的电路图和方框图。

DP83867CR 无法被 PCB 中的第三部分芯片(以太网交换机)识别。

我不知道开关端或 PHY 端的设计是否错误?

我无法确定 PHY 是否正常通电?

我无法从交换机(MAC)找到 MDC 和 MDIO 的信号,但  我们也怀疑 DP83867CR 是否挂起该信号

我已经检查 了 DP83867CR 的电源电压级别(3.3V / 2.5V / 1.8V / 1.0V)和25M 信号,所有这些都是正确的。

您可以帮助检查原理图并提供一些建议吗?

谢谢。

 e2e.ti.com/.../PHY_5F00_schematic_5F00_rework.pdf

温迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wendy,

    我建议我们首先调试 PHY 是否通电。

    请检查以下内容吗?

    1. RESET_N 引脚上的电压
    2. 信道 A,B,C,D 的 TRD_P/M 上的信令
    3. 每个耗材的电流消耗
    4. 与链接合作伙伴建立联系


    此致,
    高库尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gokul

    RESET_N 引脚上的电压 >3.3V (我断开了开关上的复位,并手动拉动 PHY 的低复位引脚)

    信道 A,B,C,D 的 TRD_P/M 上的信令

    每个耗材的电流消耗

       VDD1P0:9.9mA~13mA;  

       VDDA1P8:48uA~4mA

       VDDA2P5:2.26mA~18.07mA

       VDDIO (3.3V):9.95mA~10.06mA

    与链接合作伙伴的链接>> 您是说要将 RJ45连接到外部互联网吗?

    温迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wendy,

    请将设备连接至任何其它设备/外部互联网并探测信号 LED_0,LED_1吗?

    我发现上面共享的原理图没有完全连接到 RJ45的 TD_P/M。 可以分享吗?
    我特别想将 TD_P/M 与磁性连接起来。


    此致,
    高库尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gokul

    请参阅以下文件了解 RJ45示意图。 谢谢

    e2e.ti.com/.../RJ45_5F00_schematic_5F00_rework.pdf

    温迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gokul

    请看我测量的图片中的红色文字。

    在 LED1和 LED0上设置100K 是否错误?

    温迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gokul

    请回答以下问题:

    1.我测量的4个功率域的电流低于数据表中列出的电平,这是否意味着 PHY 工作不正常?

    2. 通道 A,B,C,D 的 TRD_P/M 波形是否正常?

    3.我删除了 LED 路径的 R9/R10/Q1/Q2 (这意味着 LED_0和 LED_1已打开),但  DP83867CR 仍无法被交换机识别。

      绑带销设置是否正确?

    谢谢

    温迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wendy,

    感谢您的示意图。 我在原理图上找不到任何问题。

    请详细说明“DP83867CR 无法被第三部分芯片识别”的说法吗? 如果执行读取,观察到的读取值是多少?
    是否可以检查是否使用了0x0的 PHYDDR,并且连接到交换机的其他设备都没有相同的 PHYADDR?


    此致,
    高库尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wendy,

    波形不符合预期。 请确认您使用的是阻抗探头吗? 请 使用高阻抗差分探头测量 TD_P_A - TD_M_A 吗?