This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:1080p 网络摄像头无法通过此集线器工作,但可以通过其他集线器 IC 工作

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1077090/tusb2046b-1080p-webcam-does-not-work-through-this-hub-but-works-through-other-hub-ics

部件号:TUSB2046B
“线程:测试”中讨论的其它部件,

您好,

我一直在尝试解决集成网络摄像头的问题。

问题在于当摄像机插入其中一个端口时,摄像机在设备管理器(Windows)中显示正常。 如下图所示:

但是,当我们准备在任何软件中使用网络摄像头时,网络摄像头都无法选择。 例如,下面是 Amcap 的屏幕截图:

网络摄像头唯一可用的是麦克风。

我们让供应商在另一个 USB2.0集线器上测试了这款网络摄像头,它工作正常。 网络摄像头在我的另一个 USB3.0集线器上也工作正常。  

集线器集成电路可以与我尝试的任何其他设备(如闪存驱动器,鼠标和键盘)配合工作。

有什么想法可能是问题?

随附示意图的屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    TUSB2046B 是一个12 Mbps 全速集线器(不是480 Mbps 高速集线器),因此它无法支持全1080p 操作。  您可以通过降低分辨率/帧率来使其与 AmCap 配合使用。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇,谢谢。 这回答了我的问题。