Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB2046B “线程:测试”中讨论的其它部件,
您好,
我一直在尝试解决集成网络摄像头的问题。
问题在于当摄像机插入其中一个端口时,摄像机在设备管理器(Windows)中显示正常。 如下图所示:

但是,当我们准备在任何软件中使用网络摄像头时,网络摄像头都无法选择。 例如,下面是 Amcap 的屏幕截图:

网络摄像头唯一可用的是麦克风。
我们让供应商在另一个 USB2.0集线器上测试了这款网络摄像头,它工作正常。 网络摄像头在我的另一个 USB3.0集线器上也工作正常。
集线器集成电路可以与我尝试的任何其他设备(如闪存驱动器,鼠标和键盘)配合工作。
有什么想法可能是问题?
随附示意图的屏幕截图: