This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:TFP401A 在嘈杂环境中接地

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1080570/tfp401a-tfp401a-grounding-in-noisy-environment

部件号:TFP401A

您好,

我们在嘈杂的环境中使用 TFP401A。 为了解决 EMI 问题,我们采取了以下措施:

*在电源输入上使用共模扼流圈和 PI 滤波器

*对 HDMI 线路使用通用模式扼流圈和 ESD

我的问题是:

如何将来自 HDMI 的 GND 信号连接到 TFP401A GND,

如果进行了直接连接,是否可能存在 EMI 问题?


在下面,您可以找到问题的图示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请参阅本应用说明 https://www.ti.com/lit/an/slma004b/slma004b.pdf。 我仍会将 TFP401A 散热垫和 GND 连接到印刷电路板接地。  

    对于 EMI 抑制,我将了解 PCB 接地和 HDMI 连接器屏蔽接地的设计连接。  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="58569" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1080570/tfp401a-tfp401a-tfp401a-truse-噪声 环境中的接地/4000987#4000987"]

    对于 EMI 抑制,我将了解 PCB 接地和 HDMI 连接器屏蔽接地的设计连接。  

    谢谢

    [/引用]

    感谢您的回答。  

    实际上,我正在寻找 PCB 接地和 HDMI 连接器的设计连接。 如果你能指导我解决这个问题,我将非常高兴。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我会将此应用说明 (https://www.ti.com/lit/an/szza009/szza009.pdf)指向您以供参考。

    谢谢

    大卫