请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TFP401A 您好,
我们在嘈杂的环境中使用 TFP401A。 为了解决 EMI 问题,我们采取了以下措施:
*在电源输入上使用共模扼流圈和 PI 滤波器
*对 HDMI 线路使用通用模式扼流圈和 ESD
我的问题是:
如何将来自 HDMI 的 GND 信号连接到 TFP401A GND,
如果进行了直接连接,是否可能存在 EMI 问题?
在下面,您可以找到问题的图示。