This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1146EVM:此器件(以及更普遍的,基于 IT&#39的芯片)是否可以在&'REVERE&'?

Guru**** 2928130 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146, TUSB1064, TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1081305/tusb1146evm-can-this-device-and-more-generally-the-chip-it-s-based-on-work-in-reverse

部件号:TUSB1146EVM
“线程”中讨论的其它部件:TUSB1146TUSB1064TUSB564TUSB546

我想知道,通过通过微型端口输入 USB 主机,通过该端口输入 DisplayPort 主机,我是否可以通过 TUSB1146芯片以“逆向”方式传递这些信号。 请告诉我是否有任何细节我可以澄清,尽管我认为这可能是一个关于功能性的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    USB 是双向的,可以支持“反向”功能,但 DisplayPort 是单向的,不支持“反向”功能。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    感谢您的介绍。  您是否知道 可以 将  DisplayPort 主机映射到 USB-C 主机的任何其他芯片?

    祝你一切顺利,

    艾拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾拉姆

    不能,DisplayPort 接收器应连接到 USB-C 主机。 在这种情况下,您可以使用 TUSB564或 TUSB1064。

    谢谢

    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    感谢您的回复。 我有兴趣  通过 USB-C 提供 DisplayPort 源,在此可以从  GPU 访问 DisplayPort 信号线路。 我是否可以为此使用 IC?

    艾拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾拉姆

    我认为我理解你的问题。 在这种情况下,TUSB1146,TUSB1046或 TUSB546将采用如下所示的解决方案。

    谢谢

    大卫