This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:使用中断或基于 DMA 的 SPI 的 TCAN4550的驱动程序代码

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550, TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1081006/tcan4550-driver-code-for-tcan4550-using-interrupt-or-dma-based-spi

部件号:TCAN4550

你(们)好,

对于我们的项目,我目前正在使用 TCAN4550,通信正在通过 SPI 轮询进行,但我正在尝试通过使用 DMA 或中断来实现系统的效率。

我能否获得基于 SPI 中断或 DMA 的 TCAN4550的任何样本驱动程序代码?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾亚姆

    我们唯一可用于 TCAN4550-Q1的 SPI 驱动程序位于 TI.com 上的 TCAN4550-Q1产品文件夹中。 此代码包含一些基于 SPI 的中断示例,这些中断可能可以为您提供帮助。

    此致,

    埃里克·哈克特