Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550, TCAN4550-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TCAN4550 你(们)好,
对于我们的项目,我目前正在使用 TCAN4550,通信正在通过 SPI 轮询进行,但我正在尝试通过使用 DMA 或中断来实现系统的效率。
我能否获得基于 SPI 中断或 DMA 的 TCAN4550的任何样本驱动程序代码?
谢谢你。