This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15MB200:DS15MB200用于 SFP 多路复用器

Guru**** 2930940 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15MB200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1080594/ds15mb200-ds15mb200-used-for-sfp-multiplexer

部件号:DS15MB200

我想要使用 ds15mb200 mux Xilinx Artix-7 FPGA GTP (1000Mbps)和 LVDS_25 (100Mbps)信号。

随附的是示意图。

如果你能对此进行评论的话,真的很感激。 谢谢。

SFP 差分信号规格为爆震

FPGA GTP TX 和 RX 前端 结构爆炸

GTP Tx 和 Rx 是 CML 驱动程序和  接收器。

我认为该示意图是正确的,使用 LVDS 驱动器 AC 门轿车 SFP (LVPECL 信号),但不确定。

LVDS 回转(350mv)是否可以驱动 SFP 信号?

另一个问题: 当输出预强调为100%时, 单端摆动是?

没有关于预强调振幅效果的数据表图。

e2e.ti.com/.../sfp_5F00_mux.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    原理图正常。 请注意,基于数据表图表,即使未直接提及,设备的特点似乎是250Mbps 和更高的数据速率。 此外,您使用的是0.1uF 交流耦合帽,因此您可能需要增加该值以考虑数据模式的低频内容。 或者,您可以使用 DC 耦合消除 AC 耦合帽效应并降低数据传输速率。

    1)。 我认为350mV 应该足以驱动 SFP 模块。

    2)。 预强调为开或关。 单个结束级别将是数据表中显示的级别的一半。

    此致,纳赛尔