This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:哪种设备更适合 HBR3的 TDP142和 SN65DP141

Guru**** 2909020 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1082509/tdp142-which-device-is-better-tdp142-and-sn65dp141-for-hbr3

部件号:TDP142
“线程: SN65DP141”中讨论的其它部件

尊敬的技术支持团队:

哪种设备更适合 HBR3的 TDP142和 SN65DP141?

你能告诉我两者之间的区别吗?

对于  DP1.4a,我的配置是 HBR3 25.92 Gbps (8.1 Gbps×4lane)。

此致,

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两种设备都应该正常工作, SN65DP141 支持 DP2.0,TDP142仅支持 DP1.4a