Other Parts Discussed in Thread: TDP142
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TDP142 “线程: SN65DP141”中讨论的其它部件
尊敬的技术支持团队:
哪种设备更适合 HBR3的 TDP142和 SN65DP141?
你能告诉我两者之间的区别吗?
对于 DP1.4a,我的配置是 HBR3 25.92 Gbps (8.1 Gbps×4lane)。
此致,
TTD