This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:2个 DP83TD510E-EVM 和 PODL

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1083091/dp83td510e-evm-2x-dp83td510e-evm-and-podl

部件号:DP83TD510E-EVM

您好,支持团队,

我们有2块 DP83TD510E-EVM 板,我们喜欢使用 PoDL 进行实验。

我们的要求是:

 -最大功率传输15-20瓦

-额定电压48V 直流

-短路和过电流保护,故障排除后自动恢复电源

-故障指示

 我们已经签署了 NDA。

 

您能否分享有关此主题的一些文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,FONUS,

    我将在这个论坛上向您发送一个朋友请求,我们可以通过电子邮件对此进行讨论。 我还将在 讨论中与斯里尼瓦斯保持联系。

    此致,

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,FONUS,

    我已向您发送了朋友的请求,请接受。 我将在那里共享我的电子邮件 ID。

    此致,

    林山民