Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E-EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP83TD510E-EVM 您好,支持团队,
我们有2块 DP83TD510E-EVM 板,我们喜欢使用 PoDL 进行实验。
我们的要求是:
-最大功率传输15-20瓦
-额定电压48V 直流
-短路和过电流保护,故障排除后自动恢复电源
-故障指示
我们已经签署了 NDA。
您能否分享有关此主题的一些文档?