This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD485E:SN65HVD485E

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD485E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1084337/sn65hvd485e-sn65hvd485e

部件号:SN65HVD485E

大家好,团队

 我在电路设计中使用 SN65HVD485E。 我正在进行试验电路板测试,并面临 IC 的一个问题。

即使我没有将5V 连接到引脚8 (电源引脚),但提供了5V 至 Tx 启用(引脚3),当我在1KHz 5V 的 Tx 线路(引脚4)上发射方波时,也是如此。 我在引脚6和引脚7上看到了压差。

有谁能帮助我回答这个问题,如果我从第8个引脚上拔下5伏电压,但第3个引脚提供5伏电压,IC 是否仍能工作?

谢谢

纳温·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流从引脚3流经 ESD 保护二极管进入 VCC

    但对任何逻辑针脚施加超过 VCC + 0.3 V 的电压都违反了绝对最大额定值。 您可能已损坏设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Navin,

    夹板是正确的-您有损坏部件的风险,因为您在 ESD 二极管上强制5V 电压,这可能导致大电流,从而导致损坏部件。 如上所述,如果逻辑针脚上的电压高于 Vcc + 0.3V,则可能导致损坏——在这种情况下,VCC 电压为0V。  

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳

    帕克·多德森