Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD485E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN65HVD485E 大家好,团队
我在电路设计中使用 SN65HVD485E。 我正在进行试验电路板测试,并面临 IC 的一个问题。
即使我没有将5V 连接到引脚8 (电源引脚),但提供了5V 至 Tx 启用(引脚3),当我在1KHz 5V 的 Tx 线路(引脚4)上发射方波时,也是如此。 我在引脚6和引脚7上看到了压差。
有谁能帮助我回答这个问题,如果我从第8个引脚上拔下5伏电压,但第3个引脚提供5伏电压,IC 是否仍能工作?
谢谢
纳温·辛格